This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:CNR/SS 值

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004528/tps7a33-cnr-ss-value

器件型号:TPS7A33

大家好、

我的客户和我对 TPS7A33上 NR/SS (引脚2)的建议值有些困惑。  在第4页、数据表建议使用1uF 的 CNR/SS。 这似乎非常高、根据第7.3.3节中的公式1、将产生1.2秒的软启动。

此外、数据表中的大多数图表显示了针对 CNR/SS 的10nF 或100nF 值。 由于存在不一致之处、我们有点困惑要使用什么价值。  

如果客户希望使用10nF 而不是1uF 来实现更快速的启动、这是否会对器件性能产生任何影响?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、  

    使用10nF 完全没问题。 CNR/ss 处的较大电容器将过滤更多噪声、但会导致启动时间更长。 在 CNR/ss = 10nF 时、数据表具有噪声性能、如果这对于应用来说足够好、则不必超过10nF。  

    此致、  
    Jason Song