This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:将一个电容器连接到 EN 引脚

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TLV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159088/tps54160a-connect-a-capacitor-to-the-en-pin

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TLV841

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户关于 TPS54160A 的以下问题。
(问题)
我希望 EN 引脚缓慢上升。
可以将电容器连接到 EN 引脚吗?
计划通过连接一个电容器来延迟几百毫秒。
由于 SS/TR 设置只能延迟几毫秒、因此我正在考虑缓慢启动 EN 引脚。
此外、如果可以连接电容器、电容器容量是否有限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用连接到 SS 引脚的470nF 电容器将导致150ms 的软启动时间。 如果客户不接受这种情况、则 只要包含电阻分压器、并且电容器与分压器底部电阻器并联、就可以将电容器连接到 EN。  

    根据数据表: 当使用分压器调节启动和停止电压时、如果 VEN > 5V、请勿在 EN 引脚上直接放置电容器。  

    或者、可使用 TLV841等复位 IC 来延迟启动时间。

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的客户使用了电阻分压器、并在底部电阻器上使用电容器进行了测试。
    但是、使用分压电阻器有许多限制、无法设置较长的时间来延迟使能。 。 。
    (问题)
    是否绝对需要分压电阻器?
    如果我只将一个电容器连接到 EN 引脚、会出现什么问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中没有明确的语言、禁止使用直接放置在 EN 引脚上的电容器。 如果您选择调节输入 UVLO 电平、则需要使用电阻分压器、但 EN 引脚可以保持悬空、并且仍然可以自行启动。 第8.3.9节详细介绍了 EN 引脚的限制、例如确保节点电压不超过5V (根据绝对最大额定值表)。 我看到的一个问题是、当器件关断时、EN 电容器需要放电、以确保后续启动序列能够实现一致的启动时间。 最终、客户需要验证此方法是否实现了一致的启动行为。   

    此致、

    哈里森