This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电池平衡问题

Guru**** 2583965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004476/bq76952-cell-balancing-problem

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942

高团队;

在电池充电过程中、电池单元平衡会导致更大的电压差。

e2e.ti.com/.../BQ76942_2D00_7S8P_2D00_2021_2D00_05_2D00_19.gg.csve2e.ti.com/.../_1030_Log_70656E631130_10.7A-Chg.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    必须使用顶部电池、Vcell 模式参数0x023F 显示未使用。  

    日志是否按逻辑顺序显示单元格、其他值是否列为上部单元格?

    该部件具有电池平衡活动电池寄存器、如果您可以记录您可以看到它正在平衡哪些电池。

    VCn 输入的最大电阻应为100欧姆。  您的电路是如何连接的?