This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bqStudio:如何设置"高级充电算法"充电电流"低、中和"高"

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004420/bq40z50-r2-bqstudio-how-to-set-advanced-charge-algorithm-charge-current-low-medium-and-high

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

在 BQ40Z50-R2的 bqStudio 中、如何确定不同温度充电条件下的低电流、中电流和高电流下的充电电流值?

对于默认值、当前药品高于当前高值似乎有点奇怪。

我在包装中使用的是三星 INR21700-50E、其化学 ID 为2591。  

谢谢、

Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    在高电压下、您希望使用较小的电流来保护电池、这就是当前药品高于当前高电平的原因。

    最棒的

    Jessica