This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:高阻态电流漏极

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004541/bq24161b-hiz-current-drain

器件型号:BQ24161B

对于 BQ24161B、我正在寻找 HiZ 模式下更详细的电池放电电流。

根据规格、Ibat_HIZ 的最大值为55uA。  是否有来自工厂的统计数据?  或者在25°C 时是否至少有标称电流消耗?

如果我正确读取它、Ibatleak 是当电源为0V 时从电池到 Vsupply 输入的泄漏电流。  是否需要将此5uA 添加到55uA 中以获得60uA 的完全 HiZ 电流消耗?

谢谢、

Matt Mottier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    IBAT_HIZ 是在 HIZ 模式下电池的泄漏电流。 在推荐的工作范围内、最大值为55uA。

    Ibatleak 是电池到电源的泄漏。 在推荐的工作范围内、最大值为5uA。

    不需要添加它们、因为高阻抗模式会关闭转换器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。