This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:引脚 TPS65218D0PHPT 查询

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161424/tps65218d0-queries-for-the-pins-tps65218d0phpt

器件型号:TPS65218D0

各位专家:

你好。

我们的客户有以下问题。 请提供建议。

1、在第3页 SDA 有一个输入箭头、SCL 有一个 IO 箭头、但是在第5页的表中、SDA 是 IO、SCL 是输入。 请提供有关此冲突的建议。
2. 引脚“AC_DET”是一个功能还是两个独立功能? 交流功能以及另一个函数 DET?
3.引脚18“IN_NCC”的问题与#2相同?
4.散热焊盘是否在内部与任何引脚连接? 对于外部连接、它必须或应该连接到哪个引脚? 请添加更多详细信息。
 SDA 引脚是否为开漏? 此外、它是否有阈值?
6.这些引脚是否具有高阻抗 PGOOD &PGOOD_BU?
7.以下引脚是否具有阈值?

引脚 名称
1 IN_DCDC1
3. SCL
5. IN_LDO1
6. IN_LS3
11. GPIO1
12. IN_DCDC4
15. DCDC4
16. PFI
17. DC34_SEL
21. FB5.
22. FB6
26 GPIO3.
31. IN_LS1
32 IN_LS2
35. INT_LDO
36. IN_BIAS
37. IN_DCDC3
39. FB3.
41. FB2
43. IN_DCDC2
44.
46. PWR_EN
47. fb1.


请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    请查看我在下面对您的各种问题的评论。 请注意、您询问的大多数信息位于器件数据表中、链接如下: TPS65218D0适用于 ARM Cortex-A8/A9 SOC 和 FPGA 的电源管理数据表(修订版 B)(TI.com)

    1) 1)感谢您提请我们注意这一点。 第5页引用了 I2C 接口引脚 SCL 和 SDA。 时钟引脚 SCL 仅为输入、而数据引脚 SDA 为 I/O、允许器件和主机进行每次通信。 我们将在最后修复第3页上的图形。  

    2) 2) AC_DET 引脚提供一个功能、即控制 PMIC 上电的选项之一。 TI 建议的 AC_DET 连接方式取决于输入电源、如 TPS65218D0数据表第43页的第5.3.1.16节所示。 例如、如何连接 AC_DET 取决于整个系统是由电池供电还是不便携式。  

    3) IN_NCC 只有一个函数。 此功能在数据表第6页的引脚功能部分进行了说明、并包含在下面。  

    4) 4)散热焊盘只应连接到 PCB 的接地层。 它是 TPS65218D0器件的电源接地。 数据表第99页的图8-2提供了有关散热焊盘的 PCB 布局设计示例。  

    5)是的、SDA 引脚是一个开漏。 在数据传输期间、需要一个外部上拉电阻器来将漏极输出拉至高电平。 SDA 和 SCL 引脚的高电平和低电平阈值电压在数据表的电气特性部分描述、见第17页。 SDA 的高电平最小值为1.3V、低电平最大值为0.4V。  

    6) PGOOD 引脚是开漏输出、在所有已启用电源轨处于稳压状态时处于高阻抗状态。 当输出电源轨超出调节范围时、它被驱动为低电平。 PGOOD_BU 引脚没有高阻抗状态、它在内部驱动为高电平或低电平、具体取决于 DCDC6和 DCDC6是否处于稳压状态。  

    7)

    • 您列出的大多数引脚都具有数据表规格部分中定义的绝对阈值和建议阈值、该部分从第7页开始。 例如、所有输入引脚 IN_xxx 都具有本节中定义的阈值。 PWR_EN、PB、PFI、SCL、GPIO1、 GPIO3和 DCDC4都具有本节中定义的阈值。
    • FB1/2/3/4/5/6等其他引脚未列出阈值、因为这些引脚仅应连接到相关电源轨的输出端、或者在禁用电源轨时连接到接地端。
    • INT_LDO 和 DC34_SEL 等其他引脚未列出阈值、因为它们仅用于将无源组件(即电容器或电阻器)连接到接地端。

    此致、

    Garrett