This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:关于电池充电器 BQ25710与标准 I2C 总线的 SMBus 兼容性

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25713, BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004501/bq25710-regarding-battery-charger-bq25710-smbus-compatibility-with-standard-i2c-bus

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25703AEV2400

您好,

我 在设计中使用电池充电器 BQ25710。 请告诉我  、BQ25710 SMBus 可以使用100KHz   和400kHz 频率的主机 I2C 端口进行配置。  

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、BQ25710是 SMBus、不应与 I2C 搭配使用。 如果需要类似的 I2C 器件、我建议使用以下器件之一:


    例如 、BQ25713。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    似乎只有 BQ25703A 可供购买。  

    冷您解释 BQ25713和  BQ25703A 之间  在输入电流、电池充电电流和系统负载电流方面的主要差异?  

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 应该能够通过您当地的 TI 销售联系人获得这些信息。 我对销售流程不太熟悉、但我建议尝试以下链接。

    https://www.ti.com/info/contact-us.html 

    至于评估或原型设计、我们提供 了评估模块。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017  

     所附图像中列出了主要差异。



    两个器件的输入电流和充电电流控制寄存器能够达到相同的最大电平。 您可以在相应器件的数据表中获得一些更多信息。

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看下面有关 SMBus 兼容性的文档。 它是否适用于上述 连接 I2C 主机端口的 BQ25710 SMBus 接口?  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf?ts=1622035190446&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对 SMBus 器件使用 SMBus。  SMBus 和 I2C 相似、但它们不是相同的接口。 根据处理器是什么(简单的单芯片、运行操作系统等)、生产过程中可能会出现意外问题。 您 所附的链接上也清楚地说明了其中一些差异。

    例如、如果您在我们的一些基于 I2C 的充电器上使用 EV2400的 SMBus 端口(我们建议大家评估我们的充电器)、则很可能无法与其通信。 如果您执行相反操作(SMBus 上的 EV2400 I2C 端口)、也是如此。

    我们的 SMBus 器件将遵循 SMBus 规范、而我们的 I2C 器件将遵循 I2C 规范。  

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。