This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:Ref_PIN_阐述

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160579/tps7a57-ref_pin_clarification

器件型号:TPS7A57

它注意到、REF 引脚上只有一个电阻器可用、该电阻器连接在 GND 和 REF 引脚之间。

我们计划使用 DAC 来调节 O/P 电压、从而控制 REF 引脚。 请注意、它没有将连接在 Vout 引脚和 ADJ 之间的 R1电阻器。

您能否确认我们是否能够使用外部 DAC 控制 REF 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanabal、

    您可以使用 DAC 来调节输出电压。  请参阅数据表中的以下部分。

    第8.1.16节电流模式裕量调节
    第8.1.17节电压模式裕量调节

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    假设可以进行+/-10%的裕度调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 DAC 直接控制基准节点、TPS7A57不会限制您的+/- 10%裕量。  因此、只要您的 DAC 和相关电路能够达到+/-10%、这应该是可以的。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供用于仿真的 WebBench 仿真模型或 TINA SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanabal、  

    我们的产品文件夹中提供了未加密的 PSpice 模型。  

    e2e.ti.com/.../TPS7A57_5F00_unencrypted_5F00_TINA.zip

    我已随意压缩.lib 和.tsc 文件。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮您提供经过测试的电路吗?

    出现错误、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dhanabal、  

    我在我的末端再次测试了电路、并将 REF 电阻器更改为36K 以获得1.8V 输出、并且我没有收到任何警告或错误:  

    尽管您会收到警告而不是错误、但您是否尝试过测量 Vout 和/或 REF 引脚上的电压?  

    此外、我还看到、由于某种原因、TINA 有时无法正确连接导线、您能否尝试删除输入的导线并重新连接它们?  

    最棒的  

    Edgar Acosta