This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求为2S1P 电池提供充电器建议

Guru**** 2603585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003589/asking-for-charger-recommendation-for-2s1p-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25306

大家好、

客户希望为连接的电池2S1P 设计充电器。

e2e.ti.com/.../battery-spec.zip

您是否会查看电池数据表并提供有关独立和 I2C 控制选项的建议?

BQ25306是否适用于此应用?

感谢您的帮助!

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      BQ25306可以支持最大充电调节电压。 BQ25306的最大充电电流为3A。 如果这是可以接受的、则可以使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。 您有其他用于此电池的器件吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在 TI.com 上查看我们的参数搜索工具。 输入充电电流和充电电压后、即可查看可用器件。 您还可以根据系统要求输入其他功能。  www.ti.com/.../overview.html