This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:FSW 设置为650KHz、当输入电压为12V 且输出电压为3.3V/7A 时、规格容差是多少?

Guru**** 2814535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161185/tps548d22-fsw-is-set-to-650khz-what-is-spec-tolerance-when-vin-is-12v-and-vo-is-3-3v-7a

器件型号:TPS548D22

您好!

根据讨论主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909206/tps548d22-frequency-curve?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS548D22%25252525252525252520Frequency#、 FSW 将基于输入电压和输出电压。

  VIN = 12V、Vout = 0.6V、Iout = 5A VIN = 6V、Vout = 0.6V、Iout = 5A VIN = 12V、Vout = 1.0V、Iout = 5A VIN = 12V、Vout = 5.5V、Iout = 8A
设置 fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz)
315 317.7 301.8 314.0 290.4
425 428.8 405.0 428.3. 387.8
550 519.1 509.9 545.1 486.9
650 581.7 613.4. 658.6. 582.6
825 649.9 767.6 806.2 725.4
875     883.8 828.7
1050     977.6 975.6
1125.       1166.2

目前、当设置 Fsw 为650kH、Vin 为12V、Vo 为3.3V/7A 时、我的客户的测量值为574KHz。

这是正常的吗? 当输入电压为12V、输出电压为3.3V/7A 时、规格容差是多少?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    3.3V IN 时的标称频率比1V 值低大约10%、这是因为与12V 至1.0V 相比、12V 至3.3V 时的效率更高。  容差范围约为+/- 10%。  这样可提供525kHz 至650kHz 的频率范围。  由于开关频率会导致损耗、电感器的 DCR 越高、分配到感应输出电压的损耗也越多、开关频率往往越高。