This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:bq25504输出电压

Guru**** 2503585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004273/bq25504-bq25504-output-voltage

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:CC1310

你(们)好

我的客户希望使用 BQ25504进行设计、并且希望知道 BQ25504收集太阳能、VSTOR 连接到 CC1310、CC1310工作电压为3.3V。

CC1310是否可以直接连接到 VSTOR?  或者在 BQ25504和 CC1310之间添加稳压器。

我想知道 VSTOR 引脚上的电容器放电是否能够稳定输出、超级电容器被用作储能电池。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    VSTOR 引脚用于负载、但由于未调节 VSTOR 电压、因此您需要为 CC1310使用稳压器。 VSTOR 电压随电池充电而升高。 请记住 、当 VSTOR = 1.8V 时转换器打开时、您可能需要能够升压和降压的稳压器

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。