This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:5节电池-对如何互连电池感到困惑

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004003/bq769142-5-cells---confused-about-how-to-interconnect-them

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好、TI 论坛、

我正在设计 BMS、并将使用 BQ769142、因为 BQ76942或52目前在世界各地都没有库存。

BQ769142设计为最多可使用14节电池、但我只有5节电池。

我对如何连接它们有点困惑、请您提供帮助吗?

我知道电池1应该连接在 VC0和 VC1之间、电池5应该连接到 VC14、但我不知道我应该如何连接其他电池、以及我应该不连接 VCX 还是将它们短接至其他输入。

你有什么建议吗?

此致、

O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    VCn 引脚是输入、不应保持断开。  正确、电池1应连接在底部、电池5应连接在顶部。  中间电池可根据需要使用、通常最容易使用电池1、2、3、4和16通过 VC13A 和 VC13B 将 VC4连接在一起。 请参阅 BQ769142数据表 https://www.ti.com/document-viewer/BQ769142/datasheet/GUID-AD6CC901-CE4A-46CA-93A6-0D671DAC5A31#TITLE-SLUSE91T5997987-3中的 VCn 部分 

    如果  需要、您还可以按 www.ti.com/.../GUID-EC99C34B-9E07-40EE-BE21-8EFB4707FCB9  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我还有一个问题:在数据表中、它被写为:"即使主机计划手动控制 FET、器件仍可能根据器件设置更改 FET 状态、例如、如果启用了体二极管保护"

    我是否理解正确的说法:即使 DFETOFF 置位、器件也会在 CFET 接通且检测到充电电流的情况下打开 DFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    是的、如果 CHG 导通且检测到充电电流、体二极管保护将打开 DSG。  但是、如果在电流停止时故障未清除、DSG 会再次关断。  请参阅《BQ769142技术参考手册 》第5.2.3.1节" FET 配置"中的说明、其中包含指向相关设置的链接。