This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:RA 表/EOS 阻抗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003256/bq35100-ra-table-eos-impedance

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我已经在电池和 BQ35100之间设置了一个二极管,但为了进行放电结束检测,这项修改修改修改了我的实际化学成分(ID 0622),不是吗?

Ra 表不兼容,因为我添加了二极管的阻抗? 如何使用我的修改计算新的 Ra 表? 如何为不存在的化学物质(原亚硫酰氯)计算 Ra 表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    正确地添加该二极管会改变 ID 的内部阻抗。 该阻抗应是静态增加、因此您应该能够向每个 Ra 表栅极点添加有效电阻。 Ra 表的单位不是毫欧、但非常接近。

    下一个选项是测试您的设置并检查您获得的 MeasureZ。 然后手动缩放 Ra 表以匹配您的结果。  

    如果您仍然不准确、最后一个选择是使用该二极管串联生成新的 ChemID

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    如何使用我的数据完成 Ra 表? 什么是 Ra 0、Ra 1、RA2、...、Ra 14?

    如何生成新的 ChemID?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    Ra 表是从满到空的电池阻抗。 RA0已满、RA14为空。 您可以使用 bqStudio 手动编辑此表。  

    我只会在新 ChemID 的道路上走下去、作为最后一步。 一次电池需要很长的时间。 请尝试修改表首并查看您的结果。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    Ra 表中的值是 EOS 模式的趋势平均值?

    我使用新值设置 Ra 表、并查看是否有我想要的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    是的、它们应该与预期的 MeasuredZ 随时间变化的形状相同。 根据并联电芯或走线电阻、幅度可能会有所不同。

    谢谢、我现在将关闭。

    谢谢、

    Eric Vos