This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:用于磷酸铁锂电池的 BMS IC (或概念)、180A、4节电池、SOC+SOH 和强制型主动平衡(与 bq78PL114类似)

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ78PL114, BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002786/bq78pl114-bms-ic-or-concept-for-lifepo-180a-4-cell-soc-soh-and-active-balancing-mandatory-similar-bq78pl114

器件型号:bq78PL114
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ76920BQ78350

你(们)好。

我正在寻找能够处理4节 LiFePO 电池(4s1p)的 BMS-IC、总电容高达180Ah、CC 和 DCC 高达180A。 主动平衡以及 SOC 和 SOH ( 通过 I2C/SMB/SPI/... 接口)。

我遇到了 BQ78PL114S12、该器件似乎非常适合、但数据表首页中规定的电流范围为110A 除外。 我们需要能够在保持正确 SOC 读数的同时、将180A 放电至少10分钟。

因此、我基本上在寻找适用于 LiFePO 化学成分的 IC 或 IC 组合(可能是适用于 SOC+SOH 的电量监测计+保护 IC 以及用于主动平衡的附加 IC)。

除了被动平衡 BMS-IC 之外、还适合使用主动平衡 IC 吗?

非常感谢

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    我很遗憾地说、TI 没有提供另一种主动电池平衡解决方案。 对于4S 设计、我们的旗舰型 bq40z50是我推荐的最佳器件、但它使用无源电池平衡和放气电阻器。  

    容量如此之高、我们可以"假"电量监测计将电流除以10、使电量监测计保持在正确的工作范围内。 您还可以使用外部平衡 FET 来增大平衡电流。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的回答。 为了我的理解:

    -这是一种“方法”,电流感应电阻器的1/10,从而在软件中将电流相关测量值乘以*10 (bq40z50)?

    -这也不是 bq78PL114的选择吗? (R_SENSE/5)如果不能、您可以快速概述原因吗?

    -您是否在我们的应用(LiFePO、4S、180A、180Ah)中看到使用 BQ78350 + BQ76920存在任何问题?

    再次感谢您、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    是的、您基本上施加10A 电流、但校准时将测量仪表的电流设为1A。 是的、所有监测计都应该具有该选项。 问题是 bq78PL114是一个我们无法真正支持的旧器件。 我们仍然向已经投入生产的人出售、只是继续使用它。 因此需要任何支持。

    bq78350/bq76920应该起作用、但它同样不是主动电池平衡。  

    谢谢、

    Eric Vos