This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3836:最大工作 Tj

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161131/tps3836-max-operating-tj

器件型号:TPS3836

您能告诉我最高工作结温吗? 数据表中仅给出了存储温度(150C)-这是否也适用于最大工作结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    最大工作温度范围为-40至85C。 数据表中还给出了结电阻。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Ta (85C)-我希望获得最大 Tj 额定值(我们的大多数 IC 提供 TJ 最大额定值)

    从功耗额定值表中、我看到、TA = 85C 时的额定值为227mW

    DBV 封装的热阻 JA 显示为153.6C/W、因此可将结温设置为~μ V (153.6 * 0.227)+ 85 = 120C

    那么、Tj 的额定温度是否为120C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这是一个粗略估算、因为 RJA 考虑了 PCB 散热。 该器件不应在环境温度高于85°C 的环境中运行。 本文提供有关公式 https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1665616651572的更多信息

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我建议最大结温基于数据表中所示给定封装和环境条件的功率耗散额定值。

    考虑像大多数 IC 一样添加适当的(非衍生) Tj 工作规格。