This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当 FET 导通时、REG1关闭

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161115/bq76952-reg1-shutting-off-when-fets-are-turned-on

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

我的应用使用 DDSG/DCHG 引脚来切换具有 共用源 FET 设置的隔离式高侧栅极驱动器。

如果未使用预放电电路且 FET 快速导通(~2us Vgs 上升时间)、则芯片的 REG1将始终关断并在~4ms 后从3.3V 衰减至0.34V、然后再重新导通。

DDSH/DCHG 引脚使用 REG1、 并在 REG1周期打开/关闭时使 FET 以 kHz 的频率振荡、FET 尝试打开。

-如果使用了预放电或者电池组+预加载了电源、REG1将不会关闭或骤降。

电路板具有良好的布局和紧密的接地回路。 FET 漏极-漏极上的100nF 电容器和将电池组+接地端的100nF 电容器、以防止开关电路上出现振铃。

- DDSG/DCHG 引脚驱动光栅极驱动器的高阻抗输入(10k 栅极的 NFET)-它们不会欠压 REG1

-即使 DDSG/DCHG 引脚完全停用并且主机处理器切换光隔离式 FET、REG1也会直接从芯片上观察到相同的行为-除了主机处理器电压根本不波动且 FET 正确接通之外。 在这种情况下、REG1仅在 FET 成功导通期间关闭一次。

-当使用主机处理器打开 FET 并观察到 REG1循环时、不会向芯片发送 I2C 命令或对 FETOFF 引脚的更改。

-除了 REG1关闭电路的其余部分之外;FET Vgs、主开关电源60-5V、独立 LDO 3.3V、I2C 线路坚固耐用、主机处理器 MCU 不会闪烁。

-当  REG1在开关事件期间关闭时、5V Regin、55V BAT 引脚和1.8V 稳压器 capa 不会下降/振荡/变化、即使是毫伏。

在 REG1在开关事件期间关闭时使用示波器测量所有电池输入电压时保持恒定。

-芯片不得进行下电上电或重启、因为所有寄存器值都是在启动时从主机处理器初始配置中保留的。 新芯片上未使用 OTP。

-已尝试3种新芯片。 仅需5个用于原型设计、这是一个问题、因为我们无法再提供任何其他资源。

禁用所有保护以消除触发保护的可能性。 我还禁用了所有设置、以便在发生故障时关闭 REG1/2。

-尝试直接在芯片上短接 SRP、SRN 引脚以消除引脚上的过流或过压。

-原理图/电路板使用芯片设计指南中的所有最佳实践、并严格遵循 TIDA-010208参考设计。 4层电路板、在第2层和第3层上具有未损坏的接地覆铜。

- BAT、Regin、REG1、REG18的所有电容器都足够大、并且放置在尽可能靠近芯片/引脚的位置上。 同样、当 REG1被关闭时、所有其它电压 BAT/RegIN/REG18从不波动或下降。

-已尝试将 CELL0引脚连接到芯片附近的单个点的电路板接地端、并在没有更改的情况下将其移除。

是否有人在 REG1输出中遇到此行为? 很奇怪、因为似乎没有任何其他接地弹跳或电压尖峰可观察到或影响电路板的任何其他部分甚至芯片电压。

谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我从未从其他用户那里看到过此问题。 是否仅主机处理器由 REG1供电? 主机处理器的电源电流是多少- REG1是否有可能过载(最大负载为45mA)。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    主处理器和电路板上的所有其他芯片均来自独立的3.3V LDO。

    BQ 芯片 REG1不被电路板上的任何其他器 件使用、而只被驱动高阻抗的 DDSG/DCHG 引脚使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享原理图和寄存器设置? 什么是为 Regin 供电?

    此致、

    Matt