This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何对 ADCINx 引脚进行解码?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160350/tps25750-how-the-adcinx-pins-are-decoded

器件型号:TPS25750

从数据表中、我了解到 ADCINx 引脚的解码值决定了 I2C 地址。 但我不知道0~7值是如何计算的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我会回来的!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下表:

      

    这就是 ADCIN 解码值0-7的计算方式。 我们正在努力将其包含在下一个数据表编辑中。  

    对于由此给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的关注!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从何处获取此表? 我想这是一个连接到 LDO_3V3的电阻分压器。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您答对了、电阻分压器基于到 LDO_3V3的上拉。 我们正在努力将此表包含在 TPS25750数据表中。  

    谢谢、此致、

    林德华