请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25620 您好 BQ 团队、
当 VBUS 上没有输入电源并且当 VSYS 上的负载在0mA 至300mA 之间变化时、电池电压从3.0V 变为4.35V 时、VSYS 的稳压效果如何?
谢谢、此致、
Ambroise
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 BQ 团队、
当 VBUS 上没有输入电源并且当 VSYS 上的负载在0mA 至300mA 之间变化时、电池电压从3.0V 变为4.35V 时、VSYS 的稳压效果如何?
谢谢、此致、
Ambroise