This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:TPS62110反馈电阻器

Guru**** 2510685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004265/tps62110-tps62110-feedback-resistor

器件型号:TPS62110

您好、专家、

如果我想使用可变电阻来改变输出电压,当我将输出范围从5V~12V 调整时,R2和 CFF 是否总是固定的?

我想我将使用100k 的可变电阻来调节电压。 (如下图所示)

我要把它拧紧。 因此,我认为它  会产生很多电压。 我认为最大 功率为12w。

如果我将 其缩小到三个级别,R1固定,然后 R2使用100K、200K、300K。

这是怎么回事?  您是否建议 R1为固定值或 R2为固定值?

感谢您的回复。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果您希望调节输出电压、我建议查看此 应用手册。 您可以更改底部反馈电阻器 R2或添加与已安装的 R2并联的可变电阻器。 如果您已使用固定的 R1优化 CFF、则保持 R1为固定值将保持零位置不变、因此建议更改有效的 R2值。

    谢谢、

    模块