This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:适用于 PoE 应用的 SEPIC 控制器设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138161/lm5158-sepic-controller-design-for-poe-application

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!

我将此配置用于我的项目、由于高电流、SW 和电感器 Lm 之间有一个外部 MOSFET:

步骤1:设计规格

  • 最小输入电源电压:20、0V
  • 典型输入电源电压:30、0V
  • 最大输入电源电压:600V (标记为红色)
  • 输出目标电压:540V
  • 最大输出电流:1、2 A
  • 自由运行开关频率:1000kHz
  • kΩ 运行的振荡器设置电阻器:21、15 μ A
  • 输出功率:64、8W
  • 由 LM5158在 V (SUPPLY)下设定的 SEPIC 稳压器占空比限值:90%
  • V (SUPPLY)时的理想占空比:69、2 %

步骤2:滤波电感器

  • 所需的工作模式:CCM
  • 所需的最大电感器电流纹波比:30%
  • 建议电感:14,88µH μ H
  • 用户选择电感:15,0µH μ H (Würth 744873150)
  • 峰值电感器电流:5、01A

步骤3:器件选择

  • 器件建议:无器件
  • 选择的器件:LM5158
  • 峰值电流限制裕度:-40%(标记为红色)
  • 斜率补偿检查:通过

步骤4:CAC 电容器选择

  • 最小耦合电容值:0,28µF μ F
  • 所选耦合电容器:10µF μ F
  • 最低要求 C (AC) RMS 电流额定值:1、8A

步骤5:输出电容器选择

  • 所需的负载阶跃纹波电压:150mV
  • 最小输出电容:58,50µF μ F
  • 电容器 RMS 电流:1、8A
  • 所选输出电容:68,0µF μ F
  • 等效 COUT ESR:0,3mΩ Ω

步骤6:软启动电容器选择

  • 建议的最小软启动电容器:30、60nF
  • 最小输入电压下所需的软启动时间:15ms
  • 计算出的软启动电容器:270nF

步骤7:UVLO 电阻分压器选择

  • 所需的导通电压:3、8V
  • 所需的关闭电压:3、5V
  • 计算出的最高 UVLO 电阻值:34,92kΩ Ω
  • 选择的最高 UVLO 电阻值:34,8kΩ Ω
  • 底部 UVLO 电阻:22,696kΩ Ω

步骤8:环路补偿

  • 所选电压:24.0V
  • kΩ 顶部反馈电阻器:51.1k Ω
  • kΩ 计算值1.0k Ω 选择底部电阻器
  • 所选带宽:5kHz
  • R (comp):82k
  • C (Comp):2、2nF
  • C (HF):33pF

我认为器件的最大输入电压正常(60V/绝对 最大63V)、但峰值电流限制裕度如何? 器件 LM5158的计算器是否正确?

器件 LM5158没有 CS 输入(如 LM5155)、因此是否不需要该信号并且我将漏极直接接地?  

感谢你的帮助。

Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maik、

    感谢您使用 E2E 论坛、是的、可以使用 LM5158快速入门计算器以及数据表来确定您的设计是否正确。

    关于您的其他问题、请允许我抽出一些时间、我会尽快返回给您。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    有关我的项目的任何新闻? 谢谢。

    Maik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maik、

    感谢您的耐心、对于您的问题、是的、如果您使用了网站上提供的计算器工具、那么您的设计应该是可以的。  您可以在 https://www.ti.com/product/LM5158#design-tools-simulation 上找到它

    关于您的"峰值电流限制裕度如何?" 您的意思是、峰值电流限制裕度通常设置在20%至30%之间。

    对于 CS、 该器件可感测开关电流、该电流流入 SW 引脚并提供固定的内部斜率补偿斜坡、有助于防止高占空比下的次谐波振荡。 内部斜率补偿斜坡被添加到针对 PWM 运行的感测到的开关电流中。 但是、在电流限制操作中、感测到的电感器电流不会增加斜率补偿斜坡、从而在输入电源电压范围内提供精确的峰值电流限制。 因此不需要 CS 引脚、您说的接地漏极是什么意思?

    BR、

    Haroon