This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:具有 ZVCHG 禁用功能的集成 CHG/DSG FET 解决方案。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160860/bq2982-integrated-chg-dsg-fet-solution-with-zvchg-disabled-function

器件型号:BQ2982

大家好、

我们正在寻找可实现集成 CHG/DSG FET 的电池保护器件、并具有 BQ298215或16等 ZVCHG 禁用功能。

我们计划使用1s3p 锂离子电池。

您是否有一些推荐的保护器件?

BQ2982是否推荐使用某些 FET 器件?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我认为 BQ2982系列是您所描述的电池的最佳选择。 BQ2980EVM 具有可与该器件良好配合使用的 FET -使用具有低栅极泄漏的 FET 非常重要、因为栅极泄漏会导致 BQ2982 IC 上的电源电流更高。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我知道 BQ2982是最好的。  

    如果 选择集成 FET 产品、我们是否应该从"充电器前端保护"产品中进行选择?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我们没有任何具有集成 FET 的电池保护器。 充电器前端保护器是不同类型的产品-这些 IC 用于充电器、而不是电池。

    此致、

    Matt