This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650真正的最大持续电源电压是多少?

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161043/bq24650-what-is-the-true-maximum-continuous-supply-voltage-of-bq24650

器件型号:BQ24650

大家好、

BQ24650能否在28V±2%电源电压下工作(电源电压来自交流/直流模块)?

假设 BQ24650的输入电压为28.56V、其可靠性是否会降低? 如果是、真正的最大持续电源电压是多少?

此致

江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    建议的最大 VCC 电压为28V,最大 VCC 电压为33V。从数据表中可以看出,“应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于这些额定值下的器件功能运行或者任何其它超出建议运行条件下的功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。”

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  此处不再有问题。