This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:CT= 0pF?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004239/tps22976-ct-0pf

器件型号:TPS22976

大家好、

您能否在数据表表表表10-2中阐明 CT = 0pF? 这意味着 CT 引脚保持悬空或接地。 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    根据 CT=0pF、我们意味着将 CT 引脚保持悬空。 如果将 CT 连接到 GND、器件将不会打开。 CT 连接到内部栅极驱动电路、因此必须避免任何寄生电阻和电感。

    谢谢、

    Shreyas