This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:超级电容器应用

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133930/tps82130-supercap-application

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LM66100

您好!

我的客户在以下条件下使用 TPS82130为超级电容器充电和降压/升压转换器输入供电。

 - VIN = 5.6V、VOUT = 4.2V

当5.6V 的输入电压被移除并且超级电容器被激活时、TPS82130中会出现大约1A 的反向电流。

这是正常的吗? 请告诉我们是否有任何方法可以防止反向电流。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您的应用预期会出现反向电流。 移除 Vin 5.6V 后、输出将通过高侧 FET 体二极管反射到输入端。 将有反向电流流经高侧 FET 体二极管、并且没有针对该器件的内置保护方案。 您需要考虑由该反向电流导致的 HS 体二极管功率耗散所导致的热方面。 该功率可能很高。 确保未超过 IC 结温额定值。 与输入串联的二极管将缓解反向电流问题。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我的客户希望看到有关设计的更多澄清。

    如果它们使用与输入串联的二极管、是否可以按原样使用此设计?

    2.如果是、您能否推荐具有所需规格的二极管?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    1.是的、可以使用此设计。 请参阅链接中的应用手册。

    Slyt689

    所需的二极管规格取决于您的应用。 您的首选标准应该是正向压降、该压降显然应该尽可能低。 查看最大负载下的 Vf (例如3A)。 选择至少5A 的持续电流额定值、并使反向电压增加一倍。 并 看一看所选封装的热性能。 在此应用中、反向恢复速度并不重要。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的善意回应。

    我的客户在 LM66100数据表中找到了以下应用。

    请告知是否可以在 TPS82130的输出和超级电容器之间应用以下应用。

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    其概念与二极管相同。 但对于 LM66100、建议的最大工作输入电压为5.5V、输入电压为5.6V、超过5.5V。 输入电压尖峰可能会损坏绝对最大电压6V。 请遵循应用手册 slyt689并选择合适的分立式二极管。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我的客户希望将 LM66100用于 TPS82130的输出级、他们使用的 VOUT 为4.2V。

    不建议将 LM66100用于输出级?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    可以在输出端添加 LM66100。

    谢谢、

    Nancy