This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的下一代 IC 是什么?#39?

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC28500, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004431/tl494-what-s-the-next-generation-ic-of-tl494

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC28500LM5036

大家好、TI 人、

  您能否为我提供一些建议、下一代 IC 及其用于48VDC 的500W 逆变器的 TL494参考设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以考虑使用"较新"的器件:UCC2808、UCC28500、LM5036、LM50237等 但没有有关500W 逆变器应用的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意。 对于我而言、在推挽和升压电路之间的逆变器、从48V 输入升压到220VDC 的合适电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、推挽对于在500W 功率水平上进行48VDC 至220VDC 转换应该是很好的。