This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130AQRGTRQ1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160746/tps62130a-q1-tps62130aqrgtrq1

器件型号:TPS62130A-Q1

您好、专家:

  我发现 TPS62130A-Q1数据表图50 1.8V 3A 应用 FB 引脚 R1 /R2电阻器为360K/160K,数据表第28页中的 Vout=2.6V 而不是1.8V、Vfb=0.8V。 图50.

您能否检查该图是否有问题?

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、我认为这是一个错误。 R1 = 200kOhm、R2 = 160kOhm 应是获得1.8V 电压的值。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

      非常感谢您的信息。 是否可以知道数据表是否会更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、您可以看到要更新的数据表。 请留出几周时间、我们将提交修复。

    谢谢、

    Joseph