This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:针对温度变化的开关频率规格

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004324/tps5450-switch-frequency-specification-for-temperature-variation

器件型号:TPS5450

大家好、

此器件 是500kHz 固定开关频率。

我发现 IC 的表面温度为25C, 开关频率 约为475kHz,温度为60C,500kHz。

开关频率的温度变化是否有标准? 或参数关系图?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    是的、您可以查看数据表的图1、了解开关频率的温度变化

    谢谢

    -Arief