This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:固件更新问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134522/lp8864evm-firmware-update-issues

器件型号:LP8864EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

团队、

我的客户正在尝试使用 LP8864 EVM、并不断收到以下错误消息:

您对如何解决此问题有什么建议吗?

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    第一张图片看起来像新的 USB2ANY。 按下 BSL 按钮时、请将 USB2ANY 连接到计算机。

    我没有看到第二张图片、我认为您可以选择相关端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    更新它仍然不幸运。 您能否共享 USB2ANY 固件文件、而我可以尝试通过 USB2ANY Explorer 进行更新。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我认为如果您使用 USB2ANY Explore、您将会看到类似的情况。 我以前已经测试过它。

    在按下 BSL 时、应用程序将提示您连接 USB2ANY。

    我想在此澄清一下、您需要使用镊子来持续按下 BSL、并将 USB2ANY 连接到计算机、然后您无需按下 BSL。

    我知道这是一个复杂的操作、但请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    我的问题可能是我的客户的 IT 服务器阻止了安装/下载。 如果您可以共享固件文件、这将有助于解决此问题。

    最棒的

    Davod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我们没有固件文件、USB2ANY 团队可能对此有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 USB2ANY Explorer 软件解决此问题。 固件内置于该程序中。