This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:无法输出功率

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004363/tps54318-cannot-output-power

器件型号:TPS54318

你(们)好  

请参阅我的原理图。 不知道为什么没有输出电压。 上一个构建中、除了 C6101、我几乎使用相同的原理图。

下面是我尝试过的操作

1、移除 R6045、确保其他电路没有输出短路。

2.使能引脚上的外部拉电压为3.3V。

3.测得的输入电压约为4.2V

4.I 测量了 PIN8 RT/CLK、其电压约为1.8V。 而不是技术规格规定的0.5V

我还能检查什么? 请提供意见帮助。 谢谢

BR、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是因为 SMT 错误。 C6018错误值12K 欧姆的结果无法输出。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    感谢您的更新。

    然后、我将关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。