This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:用作电流源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000389/tps552882-used-as-current-source

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS55288

我想将其中一个 TPS552882器件用于太阳能电池板供电系统。  系统的特性为:

  1. 太阳能电压面板50W、17.2V 和2.91A 时的最大功率
  2. 电源的目标是10F 和15Voltmax 超级电容器的电池
  3. 我希望输入电压的变化范围为几伏至最大25V、可用输入电流几乎为零至3.25A
  4. 我希望超级电容器电池电压从低于5V 变为最大15V (如果我再添加一节电池、可能为18V)
  5. 我有一个用于平衡超级电容器的单独电路、使电池看起来像一个单电容器

由于输入功率会随天气条件而变化、超级电容器电池没有恒定电压、并且容量值比数据表中的 Cout 值大得多、因此我想以某种方式将转换器用作电流源、而不是用作电流源 电压源。

我有一个单独的控制器和算法来调整从太阳能电池板汲取的功率、这样、太阳能电池板将始终被加载到接近最大功率点的位置。  该算法依赖于控制转换器消耗的功率的能力。

我的问题如下:

  1. 当负载为10F 时、TPS552882是否可以在稳定模式下运行?
  2. ILIM 输入是否可用于通过将受控电流阱连接到端子而不是 R6来控制 TPS552882的输出电流?
  3. 输出电流是否可以一直调节到零(或接近)?
  4. 您能否建议其他方法将 TPS552882用作受控电流源?

此致
Per Gaarde-Nissen
高级研发
Khepri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khepri、

    1.不 当 TPS552882由10F 超级电容器加载时、10F 超级电容器的行为类似于大负载、因此 TPS55288将进入断续模式、无法正确启动。  

    2.ILIM 引脚只控制电感器平均电流、而不是输出电流。

    3.不

    4.您是否会考虑使用 TPS55288 (I2C)版本? TPS55288有一个寄存器、用于设置输出电流限制、输出电流可调节至极低的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的回复。

    一些意见:

    1. 如果我添加一个电路将超级电容器预充电至0.8V 以上、TPS552882应在进入断续模式之前进入电流限制模式、如第19页的 paragraf 7.3.16所述。  你是不是很喜欢、还是我错过了这里的东西?
    2. 参考第13页的图7.2、我看到电流感应的位置、例如感应输出电流。
      在降压模式下、当电感器电流高于输出电流时、电感器平均电流等于电感器平均电流、但在升压模式下不等于此值。
    3. 为什么使用 TPS55288时不可能呢?  似乎唯一的区别是在 TPS55288上、I_LIMIT 的内部值是由寄存器设置的、而不是由 TPS552882上流向 ILIM 引脚的负载电流设置的?
    4. 很遗憾、我没有看到 TI 为 TPS55288提供 EVM。  是这样吗?

    此致
    Per Gaarde-Nissen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaarde-Nissen、

    1.是的、要触发断续模式、 输出电压低于0.8V、平均电感器电流高于设置值、TPS552882会关断开关76ms (典型值)并反复重启软启动。 如果您可以将超级电容器预充电至0.8V 以上、TPS552882应进入输出电流限制模式或电感器平均电流限制。

    图7.2中的红圈用于电感器平均电流限制/峰值电流限制保护和器件电流环路调节。 输出电流限制通过 ISP、ISN 引脚和输出电流感应电阻器进行感应。

    TPS55288输出电流限制可通过 I2C CDC 寄存器进行设置。 您提到过、您希望将输出电流调节到零(或接近)。 TPS552882输出电流限制阈值固定为50mV。

    4.您可以在 TI.com 上的 TPS55288文件夹页面上找到 TPS55288 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的回复。

    毕竟、我想我最终会得到另一个更加自制的解决方案。

    这是因为我意识到、为了能够调节太阳能电池板的最大输入功率、它主要是我想要调节的输入值。  输出电压或多或少是固定的、由于超级电容器电池、电流无关紧要(短期内)。

    我想、当转换器不必关心输出时、它可以变得更加简单。


    Per Gaarde-Nissen