请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB16-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS2HB35-Q1、 TPS1HB50-Q1、 TPS1HB35-Q1
您好!
我们正在考虑 将 TPS2HB16-Q1 用于切换负载电流(加热器负载)的设计,并计划将外部过流限制设置为4.5A, 在同一设计 中,我们需要将电流限制设置为2.5A。
但从数据表中可以看出 、TPS2HB16-Q1 的外部电流限制范围为4.1A 至22A
在这种情况下,我们无法将外部电流限制设置为4.1A 以下?
那么,在这种情况下,我们是否可以考虑 TPS2HB35-Q1 ,它的电流范围是2A 到10A ?
这种理解是否正确?
谢谢
瓦苏