This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:每个通道的外部电流限制范围

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1, TPS1HB50-Q1, TPS1HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161280/tps2hb16-q1-external-current-limit-range-for-each-channel

器件型号:TPS2HB16-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HB35-Q1TPS1HB50-Q1TPS1HB35-Q1

您好!

我们正在考虑 将 TPS2HB16-Q1 用于切换负载电流(加热器负载)的设计,并计划将外部过流限制设置为4.5A, 在同一设计 中,我们需要将电流限制设置为2.5A。

但从数据表中可以看出 、TPS2HB16-Q1 的外部电流限制范围为4.1A 至22A

在这种情况下,我们无法将外部电流限制设置为4.1A 以下?

那么,在这种情况下,我们是否可以考虑 TPS2HB35-Q1 ,它的电流范围是2A 到10A ?

这种理解是否正确?

谢谢

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    该器件的 ILIM 电阻器允许范围为5kOhm 至25kOhm。 因此、无法将器件上的电流限制设置为低于数据表中列出的范围。 您可能需要考虑使用 TPS1HB35-Q1或 TPS1HB50-Q1来降低电流限制。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shreyas 的澄清。