各位专家:
我能不能问 LM5177是否能够满足输出电压(5-48V)要求。 输出电流(5A)、输出电压(240W)要求和输入电压可以是直流电、但电压范围未受限制? 额定输出功率为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、 28V/5A、36V/5A 和48V/5A、以满足 PD3.1规范要求。 此外、如果可能、您能否帮助分享如何识别具有不同额定电流的直流/直流输出电压范围?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我能不能问 LM5177是否能够满足输出电压(5-48V)要求。 输出电流(5A)、输出电压(240W)要求和输入电压可以是直流电、但电压范围未受限制? 额定输出功率为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、 28V/5A、36V/5A 和48V/5A、以满足 PD3.1规范要求。 此外、如果可能、您能否帮助分享如何识别具有不同额定电流的直流/直流输出电压范围?
谢谢!
迪伦
迪伦、您好!
LM5177可从输出电压和功率的角度满足您的要求。 但您需要设计功率级、以便能够以最低输入电压和最大输出功率处理输入电流。
由于电流测量在电感器旁边的高侧进行、因此需要将输入电压限制在器件的输入电压电平。
我不确定、如果我正确理解了您的最后一个问题、但这些文章可能有助于:
此致、
Brigitte