This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:器件顶部标记与数据表不同

Guru**** 2502265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161210/lmz10501-device-top-marking-different-from-datasheet

器件型号:LMZ10501

您好!  

我的客户在 PCB 的下部看到了该部件 的标记 LMZ10501SILR 列出了"0501 9811 DG"、根据数据表仅缺少"501"。

他们想知道这是否是不带501的正确标记:

通常情况下、数据表中的器件标识会在器件顶部完整列出、因此该器件与体验稍有不同。

除标记外、没有其他特别的问题。  

请提供建议。 再次感谢您的观看。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我在内部检查了标记、您在器件封装中看到的内容是正确的。 '0501 9811 DG'对应于器件标识、位于底部行。 在首行、前3个字符对应于年、月、日日期代码、后2个字符对应于时间代码、最后一个字符对应于汇编网站。

    "501"不是标记的停止。

    此致、

    瓦伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、非常感谢您对标记的反馈! 这很有帮助。

    这只是我的好奇心。 501是否有任何含义或表示? 不确定为什么它列在数据表的器件标识下。

    此致、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    遗憾的是、我找不到数据表中为什么会显示501。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,不用担心。 再次感谢您的关注。

    祝你度过美好的一天!

    米兰达