This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:可闻噪声

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159197/tps62933-audible-noise

器件型号:TPS62933

大家好、

客户负载是一个 PWM 阶跃负载、其频率范围为60Hz~20kHz、

对于正常的 TPS62933、可闻噪声很明显。

我尝试添加10欧姆虚拟负载(10V、1A)、以在低侧将开关频率升高到100KHz 以上(无负载灌电流)

但噪音仍然是耳戴式的,如下面所示。

这是否意味着 OOA 版本也无法解决此问题?  

我注意到瓶颈不是低开关频率,而是 FSW 变化的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我的团队将于10月8日上午给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    得到它,请在您有空时立即回复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您的支持! 我的同事回到办公室后、我们会给出回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    请帮我捕获输出电压和电感器电流、以便我可以检查是否存在任何低频噪声耦合。 您能否确定哪个器件存在噪声、电感器或电容器? 负载是多少? 为什么我们在负载中具有如此宽的范围频率?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    它用于 LED 背光 PWM 信号, 我已经在上一幅图中显示了电感器电流,该电流与输出电流相同。

    对于我说过的负载、您可以假设它是一个正常的阶跃负载信号、占空比为50%、频率范围为60Hz~20kHz、

    无论 负载的低侧还是高侧,SW 的开关频率似乎都高于20kHz,但您是否认为该噪声来自频率变化(负载),该变化根据负载频率可能低于20kHz 而变化?

    不可以、EVM 太小了、我无法分辨哪个组件是源。

    我将更新输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    我想检查此噪声是由耦合负载频率还是扩频特性引起的。 更改电感器和电容器材料会有所帮助。 添加输出电容器也会有所帮助。 如果扩频功能导致噪声、TPS62933F 与 TPS62933 B2B、但没有扩频功能、可在此处提供帮助。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我不认为它是扩频,上周我尝试了恒定负载(消除负载耦合因子)  ,但听不到任何声音。

    因此,如果它是负载耦合的, F 版本是否也有帮助?

    因为 Fsw 是固定的。

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    恐怕不是。 对于这种情况、我怀疑输出电容器会产生噪声、因为它会向负载提供纹波电流。 因此、您可以增大输出电容(或选择具有更高电压容差的电容以获得更高的有效值)、从而减小纹波电流。 或更改输出电容器的材料可能会有所帮助。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我将尝试捕获输出电压、看看明天我们在度假时是否会出现低频纹波。

    因此、您认为该频率变化不会产生噪声、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred  

    正如我们在离线讨论的、我们可能会在这里执行一些操作:

    使用 TPS62933F 检查这里是否有噪声。

    2.捕获负载瞬态期间的输出电压

    3.检查输出电容电压容差。

    您也可以尝试在此处添加一个 CFF 以检查其是否正常工作。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    谢谢、

    更新了20kHz 和100Hz 的输出纹波作为参考、黄色表示输出电压、绿色表示阶跃负载电流、忽略蓝色。

    纹波大约为1.5V、您认为这是否足够大、足以产生可闻噪声?

    BTW、两种测量都没有虚拟负载、但我认为这一点无关紧要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    是的、峰间值足以使电容器获得噪声。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    根据检查结果、F 版本仍有可闻噪声。

    阶跃负载的压摆率以 ns 刻度为单位、如下所示  

    1.您是否建议添加 E-cap 或 MLCC

    2.对于这种快速的压摆率,我添加了820pF CFF,但完全没有帮助。 是否推荐其他值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我的同事 Ruby 明天就会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    建议使用 MLCC (Muruta 可能具有静音电容以避免可闻噪声)、因为 ECAP 可能具有较大的 ESR 并导致高过冲。 ASND 建议减少转换器与负载之间的电缆。 此处也建议使用 CFF。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    CFF 820pF 没有帮助。

     只是尝试了一下 CFF 仅在低频时提供帮助。 我认为这就是原因