大家好、
客户负载是一个 PWM 阶跃负载、其频率范围为60Hz~20kHz、
对于正常的 TPS62933、可闻噪声很明显。
我尝试添加10欧姆虚拟负载(10V、1A)、以在低侧将开关频率升高到100KHz 以上(无负载灌电流)
但噪音仍然是耳戴式的,如下面所示。
这是否意味着 OOA 版本也无法解决此问题?
我注意到瓶颈不是低开关频率,而是 FSW 变化的频率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户负载是一个 PWM 阶跃负载、其频率范围为60Hz~20kHz、
对于正常的 TPS62933、可闻噪声很明显。
我尝试添加10欧姆虚拟负载(10V、1A)、以在低侧将开关频率升高到100KHz 以上(无负载灌电流)
但噪音仍然是耳戴式的,如下面所示。
这是否意味着 OOA 版本也无法解决此问题?
我注意到瓶颈不是低开关频率,而是 FSW 变化的频率
尊敬的 Ruby:
它用于 LED 背光 PWM 信号, 我已经在上一幅图中显示了电感器电流,该电流与输出电流相同。
对于我说过的负载、您可以假设它是一个正常的阶跃负载信号、占空比为50%、频率范围为60Hz~20kHz、
无论 负载的低侧还是高侧,SW 的开关频率似乎都高于20kHz,但您是否认为该噪声来自频率变化(负载),该变化根据负载频率可能低于20kHz 而变化?
不可以、EVM 太小了、我无法分辨哪个组件是源。
我将更新输出电压。