This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A 的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136036/lm25066a-questions-of-lm25066a

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

尊敬的团队:

当我们使用 LM25066A 作为热插拔时、会出现无法启动机器的现象。 请帮助我们评估我们的设计、了解外设配置是否不合理。 非常感谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    感谢您的联系。 我将在星期五之前回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    还可以! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我在原理图中没有看到任何这样的错误。 您是否意味着设备无法成功启动? 请在单个示波器屏幕截图中捕获启动期间的以下信号。 我是否可以知道启动期间的负载是多少?  

    1. VIN、GATE、输入电流和计时器
    2. VIN、GATE、输入电流和 VOUT

    请填写设计计算器并与我分享。 设计计算器可从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu310获取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    感谢您的大力支持! 我们已经使用 LM25066进行了2400W 热插拔设计、可帮助检查是否存在任何问题。 我在官方网站上找到了一个设计指导计算表、但是选择 MOS 的数量最多只能选择6个。 我的设计是否有任何问题?

    非常感谢、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的假期一直持续到22年10月7日。 我会在返回工作岗位后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    当我们通过电子邮件进行通信时、我将关闭 此主题。