This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511:UCC23511BDWYR 和非 B 版本之间的差异

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23511, UCC23513-Q1, UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003054/ucc23511-difference-between-ucc23511bdwyr-and-non-b-version

器件型号:UCC23511
主题中讨论的其他器件: UCC23513-Q1UCC23513

尊敬的团队:

我能否向您了解 UCC23511B 和 UCC23511之间的差异? 此外、我发现 UCC23513B-Q1具有 UVLO 8V。 UCC23511是否有任何其他版本的 UVLO 低于12V、电压可能为8V?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    我们使用字母来指示 UVLO 阈值。 可以在数据表中找到确切的值。

    我们还提供了 UCC23513和 UCC23513-Q1的 B 版本。

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮、否则让我知道您还有哪些其他问题。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dapkus、

    非常感谢您的支持! 我能否再次与您联系、了解我们是否具有可能具有8V UVLO 的 UCC23511 B 版本?

    谢谢!

    迪伦