This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:TPS25947的 Ron 几乎是数据表的3倍

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161109/tps25947evm-ron-for-tps25947-is-nearly-3x-the-data-sheet

器件型号:TPS25947EVM

您好!

我们使用 的是 TPS25947EVM、我们测量了通过 TPS259470器件的压降、并反向计算得出 Ron 为122m Ω。  

我们在室温下测量了1A (0.12V 压降)、2A (0.24V)、3A (0.37V)和4A (0.5V)。

数据表 SLSFC9B 2022年3月2022年3月第7.5节规定、在整个温度范围内、电流为3A 时、最大 Ron 为45m Ω。

注释?

该器件上的0.5V 压降对我的设计不是很好。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    EVM 可能不适合测量 RDSON、因为需要进行开尔文感测。 您需要在非常靠近器件 VIN 和 VOUT 引脚的位置进行探测。 现在、您可能在输入和输出连接器处进行探测、这将不会指示真实电压、因为实际会出现一些压降。 我将建议在输入和输出陶瓷电容器处进行探测。

    此致

    Kunal Goel