This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:与 TPS56C230的区别

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230, TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004264/tps51397a-differences-from-tps56c230

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件:TPS56C230

您好的支持团队、
请告诉我 TPS56C230和 TPS51397A 之间的差异。

我认为代表性的差异如下、这些是正确的吗?

TPS56C230 TPS51397A
输入电压(最大值) 18伏 24V
Iout (最大值) 12A 10A
IOCL (典型值) 15A 12A
INOCL (典型值) 4A 3.2A
RθJA μ A 42.3℃μ A/W 49.7℃μ A/W
IVIN (典型值) 400μA μ A 110μA μ A
FCCM 是的
OOA 是的
频率 500kHz 500kHz、800kHz
断续保护 是的
闭锁保护 是的

此外、我认为有以下几点。

  • VIN、BST、SW 端子的 ABS 和 ROC。
  • 热性能信息的每个值。
  • IOCL 的最小值和最大值。
  • 转换效率。

如果有其他人、请告诉我。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    是的。 这些是主要的差异。 从我的角度来看、没有什么需要补充的。

    谢谢、

    Andrew