This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:RDEN 值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TIDA-050045, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003774/tps23730-rden-value

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045

您好!

数据表规定、RDEN 的值应为25.5k。 但是、参考设计 TIDA-050045和 TPS23730EVM-093评估模块都使用27.4k 电阻器。

哪一项是正确的? 还是要补偿 FET 二极管电桥相对于 TPS23730假定的所有二极管电桥的较低电阻?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    正确、27.4k RDEN 是由于使用了 FET 二极管电桥。  

    对于全二极管桥和全 FET 桥、RDEN 使用25.5k 检测电阻器。  

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    有关 CLSB 的类似问题:数据表中说、PD 6级使用130欧姆。 上述两种设计都使用121欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    理想情况下、对于6类设计、CLSB 电阻器应使用130欧姆电阻。  

    需要更新设计中使用的121欧姆电阻。  但是、具有121 Ω CLSB 电阻器的设计工作正常、符合要求且处于所需的分级电流范围内。  

    此致、  

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brett!