This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:在输入电压等于或小于输出电压时、IC 变得不稳定

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202H, LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001802/lmz14202h-the-ic-becomes-unstable-at-input-voltages-equal-or-less-as-outputvoltage

器件型号:LMZ14202H
主题中讨论的其他器件: LMZM33602

您好!  

我们使用  LMZ14202H 来生成12V 电压、从而为继电器和小型电机供电。  

IC 的问题是、当输入电压降至15V 以下时、它开始振荡。

或输出端仅生成5V 电压、且仅在电压中断时才会再次启动 IC。
通常、IC 在无负载的情况下启动;负载仅在电压为12V 时才会打开。
但是、如果 IC 振荡、则不能打开任何负载。  

输入电压等于或小于输出电压时、IC 似乎无法稳定工作。

我们无法找到鉴定期间的根本原因、因为测试样片使用的电压较低。
仅在该系列中、IC 问题的出现越来越多。  

如果应用了小负载,例如1... 10千欧时、IC 会以与负载相对应的频率振荡。

或仅在输出端测量5V 电压。 当打开一个较大的100的负载时... 200mA、

IC 根据输入电压减去死区时间以及 IC 内部的压降、再次提供稳定的输出电压。

IC 中的内部压降是可以容忍的、但不幸的是、振荡不是可以容忍的。 能否修改电路以使 IC 在高达9V 的较低电压范围内保持稳定?

通过链接访问我们的测量值: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:eedaf49e-79d9-4bf7-8351-0ed03b9d6299

提前感谢!

此致、

Heinrich Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinrich、

    由于高占空比和自举电容器无法再充电、器件看起来很难解决。

    该器件是一款降压转换器、这意味着输入电压始终大于输出电压。 通常、该器件需要高于输出电压的一些电压余量才能正确调节。 典型值为2-3V。

    您能否尝试将 UVLO (EN 分压器)调整为更高的电压、以便在输入电压足够大之前器件不会尝试开启?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinrich、

    我一周内没有听到你的反馈。 如果您仍有问题或问题已得到解决、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。

    感谢您的解释。

    但有一点仍然不清楚:为什么大多数 IC 在所述的条件下工作? 或者它们是否在操作中稍后失败? 不过、 由于输入电压范围为9...36V、因此对于我的应用而言、这是一个错误的 IC。 我将在产品的计划更新期间进行设计。 目前、由于相应的负载电阻、我安装了一个临时解决方案。 但是、这是一个电池支持的应用、因此无法再使用。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Heinrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinrich、  

    不同的 IC 能够以更高的占空比运行、从而实现更接近 VIN 到 VOUT 的调节。  

    您可能需要查看 LMZM33602、该器件具有频率折返功能、可帮助解决 VIN 到 VOUT 的压降问题。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmzm33602.pdf?ts=1621952386447&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMZM33602

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的建议、但数据表中不再指定较低电压范围内的空闲行为。 可以看出、负载较低时、输入电压和输出电压之间的电压距离会变得越来越高。 因此、我假设在空闲时可能会出现类似的问题。  LMZ14202H 也可与基极负载一起工作 、但我无法为电池应用提供基极负载。 我现在将使用升压和降压转换器。

    非常感谢!

    此致、

    Heinrich