This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:bq28z610系统通信问题

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003944/bq28z610-bq28z610-communication-issue-with-system

器件型号:BQ28Z610

如果超过30kHz、RK3399的 I2C 无法与 BQ28Z610仪表成功通信。  下面是100K 的通信速率。 可以看出第9个 ACK 位有一点异常、但稍后仍有数据返回、但数据错误。 ACK 位也从电池侧返回、数据也从电池侧返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您没有违反任何监测计的计时技术规格。 您的上拉电阻器值是多少? 如果您的值过低、由于监测计的灌电流能力、监测计可能无法拉至足够低的水平。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上拉电阻器4.7K 和上拉电压3.3V、请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么使用1M 下拉电阻器? BQ28Z610不需要下拉电阻器、请将其移除并遵循 bq28z610 EVM 电路设计。

    此致、
    亚伯拉罕