您好!
我对 slua541a 中给出的指令感到困惑。
文档指定:
文件结构
bqfs 文件是一个包含命令和数据的 ASCII 文本文件。 文件的每一行表示
一个命令和可能的96字节数据、如以下文本所述。 没有包含更多内容的行
96个数据字节。 每行的前两个字符表示命令、后跟一个":"。
我正在使用生成的.bq.fs 和.df.fs 文件、这些文件似乎具有比这更多的数据字节(最多可看到100个数据字节)。
例如、.df.fs 中的一行是:
W: 16 00 02 00 00 00 00 EA FF 33 06 FA 33 8C FA 33 39 FE 33 41 FE 33 FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF 3F FF FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF 3F FF FF 3F 29 03 3F 58 CB 33 C1 00 08 00 00 00 00 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A6 0E FF A1 0E FF A0 0E FE A3 0E 6C A2 0E D2 FF 3A FF A1 0E 63 A0 0E FF A3 0E
它具有100字节的数据、加上要写入的地址(0x16)和寄存器地址(0x00)。
是否有人可以澄清 SLUA 是否刚刚过时、是否可以写入多达100个数据字节、或者器件是否无法正常工作、我需要以某种方式手动将这些较长的写入拆分为后续较短的写入?
谢谢、
Nick