This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:应用程序问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843, UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160753/uc2843-application-problem

器件型号:UC2843

  我使用 UC2843解压升压应用、 我想将最大占空比限制在80%、根据数据表的图7、RT 需要选择大约1.8k。

但在 PIN 功能表中,建议如下所示:



因此、如果必须将最大占空比限制在80%、如何选择 RT 和 CT 参数? 顺便说一下 、在我的应用中、样本频率解调为63kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI.com 上的数据表未显示您引用的数字、您可以随附您正在使用的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    它使用的是 UC2843A、   

    因此、如果必须将最大占空比限制在80%、如何选择 RT 和 CT 参数? 顺便说一下 、在我的应用中、样本频率解调为63kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、基本而言、根据数据表建议、您无法在限制 Dmax =80%的情况下获得63kHz。 这些曲线只是显示一些趋势、而数据表限制了在建议范围内的选择、以确保实际情况与曲线相似。 在建议之外、这通常意味着现实可能与典型曲线有很大差异。