This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:死区时间

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003882/tl494-dead-time

器件型号:TL494

大家好、

我对 TL494有疑问。

(1)
请告诉我下面方框图中0.1V 死区时间控制比较器的变化。
此外、PWM 比较器的0.7V 变化是多少?

(2)
9.3.3请告诉我有关死区时间控制的描述。
' 110mV 的内部失调电压可确保死区时间控制输入接地时的最小死区时间为~ 3%。'
尽管如此描述、但据报告、当客户进行测量时、该值大约为10%。
死区时间为何为10%?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接。 您的问题答案如下:

    (1)
    请告诉我下面方框图中0.1V 死区时间控制比较器的变化。
    此外、PWM 比较器的0.7V 变化是多少?

    • 您突出显示的方框图中显示的失调电压不是测量的测试参数、也不能指定总变化。 它们不会像带隙基准那样针对精度进行修整。 安全估计值可能为+/-10%。

    (2)
    9.3.3请告诉我有关死区时间控制的描述。
    ' 110mV 的内部失调电压可确保死区时间控制输入接地时的最小死区时间为~ 3%。'
    尽管如此描述、但据报告、当客户进行测量时、该值大约为10%。
    死区时间为何为10%?

    • 当 DTC 输入连接到 GND 时、内部~100mV 偏移可确保~3%的最小死区时间。 根据您在上一个问题中询问的失调电压的一些变化、该值可能大于3%。 DTC 引脚如何连接到 GND 也很重要。 如果 DTC 通过 PCB 直接连接到安静的数字 GND、这是您可以预期的最佳结果、并将得到最接近~3% DT 的结果。 如果 GND 存在噪声、DTC 检测到的平均电压可能比 GND 高 mV。 如果 DTC 引脚通过外部 NMOS、NPN 或比较器被主动拉至 GND、则在活动状态期间、DTC 上仍会出现一些偏移电压、这也会导致数据表中规定的最小 DT 大于~3%。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。

    关于(1)、
    下面是客户检查死区时间控制比较器电压的结果。
    无法连接波形。 它将成为图像波形。

    死区时间结束在0.57V 而不是0.1V。 0.57V 是否正确?
    或者还有其他因素吗?


    关于(2)
    非常感谢。 我知道。
    我们将通知客户此内容。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、

    0.57V 看起来很高、DTC 引脚电压看起来像绝对 GND。 尝试增大 CT 和减小 RT (保持相同的频率)以降低斜坡信号的下斜率。 测量并与您提供的波形进行比较。 这些波形是从真实电路还是仿真文件中获取的?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。

    更改下斜率并要求客户验证。
    请告诉我在这种情况下 CT 和 RT 电容器和电阻器的值。
    在客户电路板上、CT 引脚连接到1000pF、RT 引脚连接到5.7kΩ Ω。

    此外、请告诉我验证斜降斜坡信号的原因。
    我需要向客户解释。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、

    TL494数据表中给出的振荡器参数的额定值为 RT=12 kΩ、CT=10nF、Fosc=10kHz! 您的 kΩ 已针对 RT=5.7 μ s、CT=1nF 和 Fosc~180kHz 对振荡器进行了编程。  我想当 我们将 CT 从1nF 更改为10nF 以匹配数据表时、我们可以看到对最小 DT 的影响。 kΩ、 Ω 将 Ω 从5.7k Ω 更改为 RT=280 μ A、但在 RT=280 μ A 时、I_CHARE=10.7mA、这对于内部振荡器来说太高了。

    根据、客户编程的振荡器频率不在图表中:

    尽管数据表指定了建议的最大 Fosc=300kHz、但对于单端操作或双端操作而言、最有可能出现这种情况、但对 DT 没有任何确定性。 我不确定您的客户感兴趣的其他哪些功能、或者它们是否对备用控制器开放、但下面是 具有可编程死区时间功能的 TI 推挽控制器的参数筛选列表。 任何 UCC、BiCMOS 控制器都将更适合精确 DT 控制和更高频率操作。

    此致、

    Steve M