Other Parts Discussed in Thread: LM27951, LM36274
主题中讨论的其他器件: LM36274
我们有一些与 LED 驱动器 LM27951SD 相关的问题、我们无法根据数据表回答这些问题
希望您能在这里为我们提供支持。
每个输出可驱动的最小电流是多少?
2.可为 Rset 选择的最大值是多少?
内部 Vset 电压容差是多少、数据表中仅给出了1.25V 的标称值
我们使用240kOhm 的 Rset、每路输出电流为1042mA、并联使用2路输出、电流为2、084mA。
4A。 Rset=240kOhm、Iout=2、084mA (2个并行输出)时 LED 电流的预期容差是多少
4B。 我们在输出 D1并联 D2和 D3并联 D4处测量2、375mA、而不是2、084mA、这两个输出过高了14%。 14%的误差是否可以通过容差来解释、或者这是否表示存在问题?
我们恳请您快速回复、因为此问题目前阻碍了我们的生产线。
提前感谢您的支持。