This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:灾难性故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002852/tps561208-catastrophic-failure

器件型号:TPS561208

 我有一个单元似乎对输入纹波电压敏感、会灾难性地烧毁。    我一直在进行调查、以找到可能发生这种情况的根本原因。   我转到设计中的另一个单元、使用可疑的电源、但它没有显示相同的故障。  我现在正处于十字路口,所以我要发言,不确定应从哪里着手。   是否存在 TPS561208在引脚2和3之间的区域可能产生字面火焰的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很清楚、并非所有器件都发生了这种情况、我认为这种情况发生在测试的器件中的2个(不确定总器件数、但超过2个)上。   我们正在为终端客户进行评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很清楚、并非所有器件都发生了这种情况、我认为这种情况发生在测试的器件中的2个(不确定总器件数、但超过2个)上。   我们正在为终端客户进行评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TPS561208在启动或稳态期间是否损坏?

    2. TPS561208的每个引脚都有一个体二极管、您能否使用万用表来测试每个引脚、以确定哪个引脚短路或开路?

    此致、

    丹东   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当这种情况发生时、它处于启动状态

    。  

    对于测试每个引脚,您是否要求在损坏的器件上执行此操作,以及参考是什么(即每个引脚以 GND、Vin 或引脚对引脚为基准)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    1.在启动期间是否有波形(Vin、Vout、SW、IL)? 通常情况下、输入电压尖峰会导致这种损坏。

    2.对损坏的器件进行此测试、且基准为 GND。 使用 万用表的二极管测试功能。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能在测量针脚2和3时遇到一些困难:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在引脚2和引脚3上会遇到一些困难:



    输入电压尖峰也正是我的想法。  是否建议使用齐纳二极管或瞬态二极管来缓解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TVS 肯定有助于抑制电压尖峰、但也会增加成本。 我建议您在启动期间通过示波器捕获输入电压尖峰、以查看尖峰的振幅。 然后我们可以讨论解决方案。

    此致、

    丹东。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    丹东将于下周初向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    这是真正的有线 Vin 波形、因为一开始 Vin 非常稳定、但突然它有如此多的尖峰。 要查找此问题的解决方案、请回答以下问题:

    1.您使用哪种电源来提供12V 输入电压? 是适配器还是直流电源?  

    2.您在原理图的哪个引脚上测量 Vin? 建议测量 C131的电压。

    请同样测试 Ven 和 Vout 波形、如下图所示。  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,关东 没有按上电顺序拍照。  这些实际上是在拔下适配器时。

    这是一个"壁式"适配器、未经稳压。  一些初始测试是、它在空载(标称值)情况下产生16.55伏电压、在加载51欧姆电阻器时产生13.45伏电压。  "标称电压为12VDC、电流容量为1500mA。  该单元的标称电流应约为150mA、峰值约为300mA (12 VDC 时)。

    测量值(到目前为止)位于器件的输入端。

    将于上午返回办公室、并根据要求进行测量。

    我还有其他一些问题:

    1) 1)是否有任何可以禁用或绕过断续功能的内容?

    2)故障稳压器适用于4V、有一个3.3V 稳压器似乎不受影响、这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    1) 1)无法禁用断续模式。

    2) 2)据我所知、电压尖峰导致的 Vin 损坏与输出电压相关。 由于我们没有大量的测试结果数据库、这可能是巧合。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    VIN 为通道1 (黄色);Ven 为通道2 (蓝色)、Vout 为通道3 (粉色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据先前的设置:Vin 为 Ch 1 (黄色);Ven 为 Ch 2 (蓝色),Vout 为 Ch3 (粉色),我设置任何超过17.8的电压的范围(17v + 0.7二极管压降给出绝对推荐的17.7v)。  Vout 上的尖峰令人恐惧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    启动波形没有问题。  对于 Vout 尖峰波形、它发生在 Vin 开始下降的时刻、您是在这个时间拔下适配器的插头吗?  您可以从以下波形中看到、Vout 尖峰与 Vin 完全相同。 它表示 Vout 在 Vin 开始下降时与 Vin 耦合。  建议在出现 Vout 尖峰时检查 SW 电压和电感器电流的波形、以验证此问题的根本原因。  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到拔下电源时出现尖峰。  这表示在加电时发生。  现在看来,以前的权力可能确实是罪魁祸首

    设置:Vin 为 Ch 1 (黄色);SW 为 Ch 2 (蓝色),Vout 为 Ch3 (粉色)

    在几次运行后、Vout 未捕获到如此大的尖峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    SW 波形基本上是良好的。 我同意您的意见、放置在 Vin 中的 TVS 有助于钳制尖峰并保护 IC 免受损坏。

    此致、

    丹东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有具体的电视建议吗?  我们需要13.8伏的标称电压、它看起来会是非常快的响应时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    恐怕 TI 没有适合您的应用的 TVS 器件。

    此致、

    丹东