This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:逐周期过流保护功能。

Guru**** 1857640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160828/lm5020-cycle-by-cycle-over-current-protection-function

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件:LM5022

大家好、

如果电流感测比较器输入端的电压超过0.5V、则 MOSFET 栅极驱动立即终止。

MOSFET 何时会再次导通? 谢谢。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    开关将在下一个振荡器周期打开。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的更新。

    当 CS 点电压达到0.5V 且激活电流保护时、图片中的电容器是否 会立即放电? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    如果输出端子短路、LM5022的电流保护是否无法保护次级电路? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    输出功率受此限制、但在很大程度上取决于输入电压。 "保护"是什么意思? 器件不会开启、但会限制功率。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的更新。

    在客户进行开发时、LM5022用于非隔离型反激式。 当负载短路时、变压器次级侧上的电流变得非常大。
    但我认为 LM5022的电流保护仅限制电路的功率、无法确保反激式后级电路的安全性、对吧? 谢谢。

    此致、

    小查理