This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:二级滤波器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160667/tps54561-second-stage-filter

器件型号:TPS54561

您好!

如何设计 TPS54561的第二级滤波器?、

输出5.5V/5A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说第二级滤波器时、您是指输入 EMI 滤波器吗?  

    如果是、请参阅此应用手册以了解更多详细信息(https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf)

    根据您的衰减水平、需要适当调整 LF 和 CF。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢你的答复

    我们需要输出侧第二级滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    对于一种简单的经验法则方法、我建议采用以下方法。  其中、Lbuck 是降压电感器、LF 是滤波电感器、Cout 是降压功率级的输出电容器、CF 是滤波电容器。  使 LF<<Lbuck and Make Cout <<Cf.  建议 LF 和 Cout 分别是 Lbuck 和 CF 的数量级。

    另请注意、CF 的 ESR 需要等于大约 sqrt (lf/CF)。

    因此、建议如下示例所示。  使 LF = 100nH、使 CF = 470uF、ESR~15mR。

    还建议对以下内容进行重新补偿:

    Rcomp = 28.7k

    Ccomp = 10nF

    Ccomp2 = 1nF

    希望这对您有所帮助?

    David。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    感谢您的回复、

    我们希望实现低于1mV 的纹波。 以上内容对此有何帮助?

    如果您有任何设计文档、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    我运行了一些计算/仿真、根据上面的设计、您将会看到低于1mV 的输出纹波。   

    希望这对您有所帮助。

    David。